Loading

ブログ

Recent ActivityRecent Activity

IoTワールドフォーラム2017: IoT導入の成功を最大化する

Main Image

ロックウェル・オートメーションは、ロンドンにおいてシスコ社のIoTワールドフォーラム2017に参加しました。そこでは、数百の他のビジネス、政府、学術、技術のリーダに加わることで、1つのトピックがイベント(IoTからのビジネス成果)の成功、課題、および多くの導入から学んだ教訓を支配する可能性がありました。

IDCGlobal IoT Decision Maker Surveyによると、今日、組織はパイロットまたは概念実証のIoTプロジェクトからスケーラブルなIoT導入へと進んでいます。調査対象の約3分の1 (31%)は、すでにIoTソリューションを開始していると述べ、別の43%は、今後12カ月でソリューションを導入することを検討していると述べています。

IoTが流行語からビジネスの優先順位に移行するにつれて、多くの企業は、IoTが具体的な方法でどのように使用されているかを知りたがっています。また、最新のテクノロジを活用して、自社の業務でIoTを最大限に活用する方法を知りたいと考えています。

この目的のために、ここでは、企業がIoT展開の成功を改善するのを支援するためにフォーラムで取り上げた主要なトピックのいくつかを示します。

産業用制御システムのIoTデバイスの数は急速なペースで増え続けています。ネットワークデバイスのこの成長に伴い、企業がビジネスの成果を管理し、活用するために必要なデータ量が大幅に増加しています。

スケーラブルで柔軟な分析により、情報を状況に沿った説明へと変えて、デバイス、プラント、および企業で段階的に価値を提供できます。

ソースでリアルタイムにデータを分析するか、より長期間の検査のためにクラウドにデータを保存することが最も理にかなっている時期を学習しています。生データを状況に応じたデータに、できればソースで調整することは、ますます価値のあるベストプラクティスになりつつあります。

現在、企業や業界グループからのエッジコンピューティングへの関心が高まっています。企業は、パターン化されていないビジネスデータを見つけようとして、すべての非構造化データを保存すると、後でデータを整理して整理するために多大なリソースを費やすことに気づきました。スケーラブルな分析アプローチは、企業のさまざまなレベルに存在する問題を解決することにより、データの過負荷を防ぐのに役立ちます。

例えば、ローカルメンテナンス分析では、デバイスレベルのデータを使用して、重要なデバイスとマシンの状態に関するリアルタイムのアラートを生成できます。これは、時間が重要なプロセスに近い、より迅速な意思決定を実装するのに役立ちます。

コントローラやプラントフロアサーバなどのエッジデバイスに実装されたマシンレベルまたはプラントレベルの分析を使用して、マシン、プロセス、プラントを最適化できます。また、それらを活用して、予測保守戦略を実装することもできます。

エンタープライズレベルの分析では、工場のフロア情報をビジネスインテリジェンスと統合します。これは、複数の施設にわたる運用の生産性またはコンプライアンスの取り組みを改善するのに役立ちます。

IDC調査で回答者が引用したIoTの最大の課題はセキュリティです(26%)

これは当然のことです。セキュリティは、セキュリティ用に設計されていない旧式の機器から、悪意のある脅威と悪意のない脅威の両方に対して脆弱な可能性のあるより簡単にアクセスできる情報まで、直面する課題を考えると圧倒的な負担のように見えます。

課題に直面して、産業用セキュリティに全体的なアプローチをとることは、組織を知的財産やその他の資産を保護するための業界のベストプラクティスに合わせることができます。

包括的なセキュリティアプローチは、セキュリティ評価を実施してリスク領域と潜在的な脅威を特定することから始まります。これには無料のセキュリティ評価ツールが役立ちます。評価が完了すると、セキュリティの状況と、運用を許容可能なリスク状態にするために必要な特定の緩和手法を理解する必要があります。

そこから、産業用セキュリティプログラムは多層防御(DiD)セキュリティアプローチを採用する必要があります。DiDのセキュリティは、単一の保護ポイントは無効にでき、おそらく無効になるという原則に準拠しています。物理的、電子的、および手順上の保護手段を使用して、企業全体に複数の保護層を作成します。

例えば、産業用ファイアウォールをセル/エリアゾーンレベルで実装して、デバイス間の悪意のある可能性のあるトラフィックを検出、防止、および応答できるようにする必要があります。ただし、これらは多面的なセキュリティプログラムの一部にすぎません。今日の企業は、リファレンスアーキテクチャ、パートナのエコシステム、業界のベストプラクティスを利用して安全なIoTシステムを実装しています。

最後に、信頼できるベンダーとのみ連携するようにしてください。彼らのセキュリティポリシーと実践を要求し、それらがセキュリティ目標を達成するための能力を傷つけないで支援することを確認してください。

ロックウェル・オートメーションでは、産業用IoTについてだけでなく、それを活用することで、コネクテッドエンタープライズの設備を稼働させ、収益の向上に貢献しています。

近年、異なるITシステムとOTシステムを統合し、IoTテクノロジを活用してコネクテッドエンタープライズを構築しています。これにより、俊敏性と生産性が向上し、より迅速でスマートな意思決定が可能になりました。その結果、プロセスの制御が改善され、グローバルな施設全体に標準化されたアプローチが実装されました。


Sujeet Chand
Sujeet Chand
Senior Vice President of Strategic Development and Chief Technology Officer, Rockwell Automation
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

お客様へのご提案