Dispositivi di rilevamento accesso

I dispositivi di rilevamento accesso rilevano la distanza, l'assenza o la presenza di un oggetto. Disponiamo di un'ampia gamma di dispositivi di rilevamento per soddisfare le diverse esigenze applicative.

Sensori fotoelettrici

Sensori fotoelettrici

I sensori fotoelettrici utilizzano un raggio di luce per rilevare la presenza o l'assenza di un oggetto. Questa tecnologia rappresenta un'alternativa ideale ai sensori di prossimità induttivi quando sono necessarie distanze di rilevamento lunghe o quando l'articolo che si desidera rilevare non è metallico. I nostri sensori fotoelettrici soddisfano le esigenze delle applicazioni di molti settori, ad esempio movimentazione, imballaggio, alimentare e trasporti. Per le applicazioni speciali che richiedono un connettore o un cavo non standard, possiamo personalizzare le connessioni dei sensori.


Sensori di prossimità induttivi

Sensori di prossimità induttivi

I nostri sensori di prossimità induttivi rilevano gli oggetti metallici senza toccarli. Questa tecnologia è utilizzata in applicazioni in cui l'oggetto metallico da rilevare si trova a una distanza di uno o due pollici dalla superficie del sensore. I nostri sensori possono essere utilizzati in applicazioni leggere del settore dell'imballaggio e in ambienti difficili su macchine per saldatura del settore automobilistico o per le complesse operazioni di lavaggio negli impianti del settore alimentare.


Sensori a ultrasuoni

Sensori a ultrasuoni

I sensori a ultrasuoni sono dispositivi autonomi a stato solido appositamente studiati per consentire il rilevamento senza contatto di oggetti solidi e liquidi. Per molte operazioni, come ad esempio il monitoraggio del livello dell'acqua presente in un serbatoio, la tecnologia a ultrasuoni consente di avvalersi di un unico dispositivo per svolgere un lavoro che altrimenti richiederebbe l'uso di molteplici sensori. I sensori dispongono di diversi campi e stili di rilevamento e sono dotati di un'uscita analogica o discreta a seconda del modello.


Sensori di prossimità capacitativi tubolari serie 875C, 875CP

Sensori di prossimità capacitivi

I sensori di prossimità capacitivi tubolari serie 875C e 875CP dispongono di distanza di rilevamento regolabile e sono dotati di due indicatori di stato che mostrano la potenza e l'uscita. I sensori 875C sono schermati e racchiusi in un cilindro di rame nichelato. Le versioni 875CP sono caratterizzate da cilindro in plastica e non sono schermate. Entrambe le versioni soddisfano gli standard di protezione NEMA 12 e IP67 (IEC 529). Le opzioni di connessione includono il cavo in PVC e il connettore a sgancio rapido micro e pico.


Dispositivi di sicurezza rilevamento accesso

Dispositivi di sicurezza rilevamento accesso

I nostri dispositivi di sicurezza di rilevamento accesso rilevano la posizione di oggetti o personale nelle vicinanze delle zone pericolose.


IO-Link Technology

IO-Link Technology

IO-Link Technology è un protocollo mondiale open-standard che integra i sensori nella Connected Enterprise, collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. I dati possono essere trasferiti direttamente dal sensore al sistema di controllo in modo estremamente efficace. La flessibilità dei sensori abilitati per IO-Link permette alle macchine di funzionare in modo più efficace grazie alla diagnostica integrata nei controllori. Oltre al rilevamento del prodotto, i sensori forniscono informazioni dettagliate e accurate sullo stato generale della macchina, migliorando così il tempo di disponibilità.


Rilevamento 3D riconfigurabile

Rilevamento 3D riconfigurabile

Questo settore è in rapida evoluzione. Le aspettative dei clienti in termini di personalizzazione hanno determinato una maggiore richiesta di variabilità dei prodotti e, di conseguenza, hanno generato la necessità di processi di produzione più flessibili e di una maggiore consapevolezza dello spazio. Il nostro nuovo sensore 3D riconfigurabile consente ai costruttori di macchine e agli impianti di produzione di adattarsi a queste nuove tendenze di mercato.