Encoder

Gli encoder possono monitorare elettronicamente la posizione di un albero rotante. I nostri encoder assoluti sono dispositivi elettromeccanici che forniscono un utile feedback nei sistemi di controllo ad anello chiuso. Garantiscono il controllo di posizione tramite applicazioni di imballaggio, robotica, selezionamento e posizionamento, viti conduttrici/a sfera, posizionamento di tavole rotanti e inserimento di componenti. I nostri encoder ottici incrementali offrono costi ridotti, dimensioni fisiche inferiori, frequenza elevata e risoluzione elevata. I nostri accessori consentono un'installazione semplice e un utilizzo efficace dei nostri encoder.

Absolute Encoders on EtherNet/IP

Absolute Encoders on EtherNet/IP

Our EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed for motion control applications that require feedback-only axes. These encoders support the standard motion instruction set in the Studio 5000™ Logix Designer application. By providing auxiliary feedback directly through an EtherNet/IP network, these encoders eliminate the need for point-to-point wiring. You can use them in a variety of network topologies such as linear, ring, or star. These encoders leverage CIP Sync, a time synchronization extension that is fully compliant with IEEE 1588. We also offer models designed for safety applications that require speed, direction, or position monitoring safety functions.


Encoder assoluti

Encoder assoluti

Gli encoder assoluti mantengono i dati relativi alla posizione in caso di perdita di alimentazione. Rappresentano scelte eccellenti in sistemi che richiedono un funzionamento "fail safe". I nostri encoder magnetici si collegano direttamente a DeviceNet™ per una funzionalità avanzata con costi di cablaggio ridotti. I nostri encoder seno/coseno forniscono un feedback assoluto per il controllo di posizione e un feedback incrementale di elevata risoluzione per il controllo della velocità. I nostri encoder per il controllo assi integrato su EtherNet/IP™ sfruttano CIP Sync, un'estensione per la sincronizzazione temporale completamente conforme allo standard IEEE 1588. È possibile utilizzare i nostri encoder monogiro per ottenere letture affidabili in condizioni gravose.


Encoder ottici incrementali

Encoder ottici incrementali

Gli encoder ottici incrementali producono un'uscita digitale correlata alla posizione di un albero rotante, fornendo un feedback nei sistemi di controllo ad anello chiuso. È possibile utilizzare i nostri encoder con componenti elettroniche esterne, ad esempio contatori, per accumulare dati per determinare posizione, velocità e direzione. Utilizzare questi encoder quando il mantenimento della posizione non è richiesto durante una perdita di alimentazione.