Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

La sicurezza nelle CMO farmaceutiche

Main Image

Per molto tempo le società farmaceutiche si sono affidate a una catena di fornitura piuttosto complessa per portare i prodotti sul mercato. Negli ultimi anni, un sempre maggior numero di aziende si è rivolto alle organizzazioni di produzione a contratto (CMO) per i principi attivi farmaceutici (API) e le forme farmaceutiche finite (FDF).

Avvalendosi di produttori a contratto, le società farmaceutiche hanno la possibilità di concentrarsi sulle proprie competenze fondamentali, minimizzando le spese di capitale e aumentando l’agilità di produzione. Non bisogna però dimenticare che le minacce di sicurezza informatica rappresentano un serio pericolo ed estendere la produzione a risorse esterne può comportare gravi rischi se non si adottano le giuste misure di sicurezza.

Le società farmaceutiche sono ben consapevoli del fatto che una violazione della sicurezza può assumere una portata molto vasta e compromettere la formulazione delle ricette, il controllo qualità, la proprietà intellettuale, la produttività ecc. I rischi informatici risultano amplificati quando si consente l’integrazione degli asset di un produttore a contratto nella rete principale dell’azienda.

Per le società farmaceutiche, la domanda fondamentale è: come mantenere la flessibilità della catena di fornitura – e mitigare i rischi di sicurezza informatica – quando la produzione si estende oltre le proprie strutture?

La sicurezza della catena di fornitura inizia da voi – e include tutti i partner

Chiaramente, il primo anello di una catena di fornitura sicura è rappresentato dalla propria infrastruttura e dai propri impianti di produzione. A livello interno, le aziende devono assumere un approccio alla sicurezza informatica incentrato sui rischi, che sia conforme alle migliori pratiche globali e permetta di identificare le priorità e applicare tecnologie, politiche e procedure basate su una strategia di difesa in profondità.

Mediante una valutazione dei rischi, le società farmaceutiche possono stabilire il livello di sicurezza necessario per ciascun processo esternalizzato.

Successivamente, occorre determinare se le CMO condividono lo stesso livello di sicurezza informatica e applicano lo stesso grado di rigore della società farmaceutica a cui fanno riferimento. Anche in questo caso, una valutazione dei rischi di sicurezza informatica rappresenta il modo migliore per determinare il livello di sicurezza di una CMO. Idealmente, sarebbe opportuno svolgere la valutazione presso lo stabilimento del produttore a contratto prima di formalizzare qualsiasi accordo.

Oltre a determinare il livello di sicurezza generale delle CMO, una valutazione sarebbe utile anche a identificare le lacune che potrebbero mettere a rischio gli asset della società farmaceutica. L’azienda dovrà quindi stabilire come limitare tale rischio e isolare adeguatamente il sistema della CMO rispetto al proprio, senza perdere l’accesso ai processi e alle informazioni chiave. A tal fine, la segmentazione delle reti, l’implementazione di appositi firewall, sistemi di accesso remoto sicuro, zone di sicurezza e altre tecnologie possono rappresentare una soluzione adeguata.

Conformarsi agli standard di sicurezza

Infine, la società farmaceutica e il produttore a contratto devono accordarsi sugli standard di sicurezza a cui fare riferimento. Com’è noto, tuttavia, accettare l’adozione di uno standard e conformarsi a esso sono due cose molto diverse.

Pertanto, un approccio alla sicurezza informatica della catena di fornitura incentrato sui rischi deve estendersi alla progettazione, all’implementazione e al monitoraggio dei sistemi delle CMO – nonché alla proprietà degli asset di produzione e dell’infrastruttura informativa. In tal senso, una società farmaceutica ha tre scelte dai diversi livelli di rischio:

  • La CMO è proprietaria degli asset di produzione e dell’infrastruttura informativa. Questo è l’approccio che richiede la spesa di capitale minore. Tuttavia, dipende dalla capacità della CMO di garantire il livello di sicurezza adeguato con una supervisione limitata.
  • La CMO è proprietaria degli asset di produzione, mentre la società farmaceutica mantiene la proprietà dell’infrastruttura informativa. In questo caso, la spesa di capitale risulta ridotta grazie allo sfruttamento di asset di produzione già esistenti. Tuttavia, la società farmaceutica possiede e gestisce l’infrastruttura, generalmente mediante un data center industriale in una rete segmentata.
  • La società farmaceutica mantiene la proprietà degli asset di produzione e dell’infrastruttura informativa. In questo scenario, la società farmaceutica deve sostenere elevati costi di capitale, ma dispone di un maggiore livello di sicurezza. La CMO si limita a mettere a disposizione l’area di produzione e il personale addetto alle macchine.

Il vantaggio delle soluzioni IaaS (infrastrutture come servizio)

A questo punto, si potrebbe giungere alla conclusione che mantenere la proprietà dell’infrastruttura informativa sia spesso la scelta più prudente per una società farmaceutica. Tuttavia, l’implementazione e il monitoraggio di un’infrastruttura sicura in diversi impianti di produzione a contratto possono risultare complicati.

Prima di tutto, le organizzazioni interne incaricate della gestione delle CMO dispongono di risorse limitate. Rivolgersi al reparto IT, dedicato ai sistemi aziendali e di produzione principali, è spesso fuori questione. Semplicemente, le società non dispongono delle risorse interne necessarie per gestire decine – o centinaia – di impianti di produzione a contratto.

Ecco perché esternalizzare l’implementazione e il monitoraggio dell’infrastruttura a una terza parte può rappresentare una possibilità efficiente e conveniente. Un fornitore di servizi IaaS può mettere a disposizione un’architettura unificata – nonché un’implementazione validata e standardizzata con servizi comuni – per un gran numero di impianti di produzione a contratto in tutto il mondo.

Spesso queste soluzioni includono servizi di reporting trimestrale e accordi sul livello del servizio per determinare i tempi di risposta in caso di problemi e anomalie, come malfunzionamenti della rete e dell’infrastruttura o casi di violazione di sicurezza informatica.

Scoprite di più sulle soluzioni IaaS e altri servizi di rete industriali in grado di agevolare l’esternalizzazione della produzione e di contribuire alla riduzione dei rischi di sicurezza informatica.


Thomas House
Thomas House
Business Development Lead-Life Sciences, Network and Security Services, Rockwell Automation
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Consigliato