Dispositivos de seguridad de cortina óptica

Las cortinas ópticas de seguridad son dispositivos de seguridad optoelectrónicos que perciben la presencia de un objeto en el campo de detección de esta. Se usan comúnmente en aplicaciones de barreras protectoras en la máquina para detectar la presencia de los dedos, las manos, un miembro o el cuerpo completo de una persona. También conocidas como AOPD (Dispositivos de protección optoelectrónicos activos), las cortinas óptica ofrecen una óptima seguridad. Están diseñadas especialmente para aplicaciones en que el personal necesita acceder de forma fácil y frecuente a un punto de peligro de la operación.

Point of Operation Control Safety Light Curtains

Point of Operation Control Safety Light Curtains

Point of Operation Control (POC) safety light curtains are designed for finger, hand, and arm detection. These light curtains are placed close to the hazard, at the point of operation where personnel may frequently interact with the machine.


Perimeter Access Control Safety Light Curtains

Perimeter Access Control Safety Light Curtains

Perimeter Access Control (PAC) and Area Access Control (AAC) safety light curtains provide full-body access detection. These light curtains are designed to create a safety perimeter around a machine that does not require frequent interaction between personnel and the hazard during regular operation. PAC and AAC safety light curtains are typically used as opto-electronic fences to detect personnel or large objects when they pass through the sensing field.