Dispositivos de seguridad de detección de presencia

Nuestros dispositivos de seguridad de detección de presencia captan la ubicación de objetos o de personal cerca de zonas peligrosas.

Dispositivos de seguridad de cortina óptica

Cortinas ópticas de seguridad

Las cortinas ópticas de seguridad son dispositivos de seguridad optoelectrónicos que perciben la presencia de un objeto en el campo de detección de esta. Se usan comúnmente en aplicaciones de barreras protectoras en la máquina para detectar la presencia de los dedos, las manos, un miembro o el cuerpo completo de una persona. También conocidas como AOPD (Dispositivos de protección optoelectrónicos activos), las cortinas óptica ofrecen una óptima seguridad. Están diseñadas especialmente para aplicaciones en que el personal necesita acceder de forma fácil y frecuente a un punto de peligro de la operación.


Escáneres láser de seguridad SafeZone Boletín 442L

Escáneres láser de seguridad

Nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ son dispositivos compactos que tienen conjuntos de campo cambiables y configurables (advertencia y seguridad). El software basado en Windows® de configuración y diagnóstico de seguridad (SCD), que se entrega con cada escáner, simplifica la programación de escáneres SafeZone Safety Laser. Está disponible un asistente de configuración para guiar al programador en configuraciones simples o complejas del sistema.


Sensor de seguridad de detección de manos Guardmaster SC300 Boletín 442L

Sensor de seguridad de detección de manos

Nuestro sensor de seguridad de detección de manos Guardmaster™ SC300 es un sistema de sensor de seguridad compacto basado en una tecnología de procesamiento de imágenes. La función del sensor de seguridad se realiza a través de un único dispositivo de sensor de imagen que visualiza una única imagen de dos dimensiones y la compara con un patrón pasivo como el fondo. El principio de detección se basa en un objeto de cierta resolución que bloquea la visualización del patrón por parte del dispositivo sensor de imagen.


Tapetes de seguridad MatGuard Boletín 440F

Tapetes de seguridad

Nuestros tapetes de seguridad MatGuard™ Boletín 440F son productos de protección sensibles a la presión diseñados para detectar la presencia de personas en superficies de detección. Estos tapetes tienen dos placas conductoras de acero endurecido que se mantienen separadas por separadores comprimibles no conductores. Ofrecemos tapetes personalizados y configurables estándar, cada uno con opciones de ajuste de flanco.


Perfiles de flanco de seguridad Safedge Boletín 440F

Perfiles de flanco de seguridad

Nuestros perfiles de flanco de seguridad Safedge™ Boletín 440F vienen en tres factores de amortiguación y dos materiales distintos. No tienen piezas internas rígidas que puedan romperse o causar fallos por fatiga después del uso prolongado.