Interruptores accionados por cable

Los interruptores accionados por cable tienen un cable de acero conectado a interruptores de enclavamiento. Si se tira del cable en cualquier dirección desde cualquier punto de su longitud, el interruptor se disparará para interrumpir la energía de la máquina. Seleccione entre nuestro sistema tensionador de cuerda (LRTS) Lifeline™, el dispositivo de paro de emergencia accionado por cable (cuerda) Lifeline 3, el sistema accionado por cable/botón pulsador Lifeline 4 y nuestro sistema accionado por cable/botón pulsador de acero inoxidable Lifeline 4.

Interruptores accionados por cable Lifeline 5 Boletín 440E

Interruptores accionados por cable Lifeline 5

Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 5 Boletín 440E son soluciones basadas en microprocesador que brindan diagnóstico y características avanzadas pensadas para incrementar la seguridad y optimizar la productividad. Además, ofrecen características y funciones que simplifican la configuración y permiten que la resolución de problemas y el mantenimiento sean más eficientes. Nuestros interruptores Lifeline 5 pueden implementarse en distintas aplicaciones, desde el manejo de materiales general hasta en ambientes difíciles de alimentos y bebidas.


Interruptores accionados por cable Lifeline 4 Boletín 440E

Interruptores accionados por cable Lifeline 4

Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 4 se pueden instalar a lo largo o alrededor de una maquinaria no estándar, tal como transportadores, y proporcionan acceso constante al mecanismo de paro de emergencia. El sistema incluye un indicador de estado de la cuerda y un botón de paro de emergencia montado en la tapa del interruptor. Este interruptor también está disponible en acero inoxidable 316 y es apto para aplicaciones de uso externo que tienen requisitos de higiene y otras situaciones en que se requiere un nivel de resistencia a la corrosión.


Interruptores accionados por cable Lifeline 3 Boletín 440E

Interruptores accionados por cable Lifeline 3

Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 3 son dispositivos de paro de emergencia accionados por cable (cuerda) diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de ISO 13850 (Seguridad de la maquinaria: equipos de paro de emergencia). El sistema Lifeline 3 se puede instalar a lo largo o alrededor de maquinaria no estándar y proporciona acceso constante al mecanismo de paro de emergencia.


Sistema tensionador de cuerda Lifeline Boletín 440E

Sistema tensionador de cuerda Lifeline

Nuestro sistema tensionador de cuerda Lifeline (LRTS) Boletín 440E es un sistema tensionador de cable (cuerda) único que permite una instalación más rápida de sistemas accionados por cable. El LRTS también se puede usar para aplicaciones distintas de sistemas de paro de emergencia accionados por cable.