Dispositivos de paro de emergencia

Nuestros dispositivos de paro de emergencia incluyen interruptores sensitivos e interruptores accionados por cable. Nuestra serie Lifeline™ incluye interruptores de paro de emergencia con cable e interruptores de paro de emergencia accionados por cable.


Interruptores sensitivos Grip Boletín 440J

Interruptores sensitivos Grip 440J

Los interruptores Grip se pueden usar como parte de las condiciones requeridas para permitir el trabajo seguro dentro de las barreras protectoras en la máquina. Tienen un diseño ligero y ergonómico que ofrece un uso sencillo. El modelo estándar incluye dos interruptores de tres posiciones independientes que se accionan al presionar el activador. Se encuentran disponibles modelos adicionales con un botón de impulsos opcional o un botón de paro de emergencia de doble canal.


Interruptores accionados por cable

Interruptores accionados por cable

Los interruptores accionados por cable tienen un cable de acero conectado a interruptores de enclavamiento. Si se tira del cable en cualquier dirección desde cualquier punto de su longitud, el interruptor se disparará para interrumpir la energía de la máquina. Seleccione entre nuestro sistema tensionador de cuerda (LRTS) Lifeline™, el dispositivo de paro de emergencia accionado por cable (cuerda) Lifeline 3, el sistema accionado por cable/botón pulsador Lifeline 4 y nuestro sistema accionado por cable/botón pulsador de acero inoxidable Lifeline 4.