Nuestros dispositivos de traducción de dirección de red (NAT) lo ayudan a configurar varias máquinas en una sola línea para tener configuraciones de red idénticas, lo que permite un soporte remoto sencillo mediante conexión VPN. Los dispositivos NAT adaptan su máquina a configuraciones de red específicas sin la necesidad de cambios complicados, costosos y que consumen tiempo. Como resultado, sus sistemas de control con configuraciones idénticas se comunican a través de redes Ethernet sin reconfigurar la configuración.
Dispositivos NATR Boletín 1783
Dispositivos ENA Boletín 9300