Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

¿Dónde debo ejecutar los análisis de procesos?

¿Está interesado en analizar los datos de su planta para mejorar el rendimiento? ¿Le gustaría identificar las fuentes principales para los datos necesarios —ya provengan de los sistemas de calidad, de los procesos o de los equipos— para mejorar la calidad o evitar los cortes no planificados?

Si usted es como el resto de fabricantes, lo más probable es que su respuesta sea afirmativa. En las industrias de procesos los fabricantes tienen interés en los análisis, ya que pueden resolver muchos problemas.

La mayoría de las soluciones de análisis tomaban los datos de diferentes fuentes que tradicionalmente han sido difíciles de conectar entre sí. Para contar con mejor información sobre el negocio, nuestra visión de la Connected Enterprise puede ser de ayuda, ya que su enfoque en más amplio.

De forma análoga, también las tecnologías que permiten la construcción de estos análisis están aumentando su presencia. En lugar de utilizar soluciones integradas ejecutadas sobre la estación de trabajo (fuera de la capa de control pero dentro de los límites de la planta), las plataformas actuales ya están incluyendo —y también lo harán las futuras— tecnologías avanzadas en los dispositivos de control, en el equipamiento de los armarios o en plataformas seguras en la nube.

Estas cuestiones provocan que muchos fabricantes se pregunten desde dónde deberían ejecutar su solución de análisis.

Tenga en cuenta las siguientes preguntas cuando examine las opciones que ofrecen las tres capas industriales: la de dispositivos (LAN de control), la del sistema (estación de trabajo) y la de la nube (capa que permite Internet, que, normalmente aunque no siempre, se encuentra fuera de las instalaciones de la empresa).

¿Dónde están los datos?

Para la mayoría de los fabricantes, la respuesta a esta pregunta radica en saber qué información puede ayudarles a resolver el problema y dónde se almacena.

Piense en la pirámide del sistema de control, teniendo en cuenta los límites en los que se controla el intercambio de datos para temas de seguridad. 

¿Dónde se agregan los datos en el formato que necesitará la solución de análisis concreta que va a utilizar?

¿Dónde y cómo puede conseguir una seguridad industrial aceptable? 

Si una aplicación va a conectar o desconectar el equipo, los fabricantes desearán saber si un hacker ha cambiado dicha decisión o ha suministrado datos incorrectos en los equipos encargados de tomarla.

El intercambio seguro de datos entre capas de datos aisladas del entorno de los sistemas de producción se produce precisamente por esta razón. 

Los niveles superiores de la pirámide de control son más abiertos, mientras que los niveles inferiores son más seguros y están más aislados. No obstante, si los datos solo circulan en una dirección, las respuestas solo estarán disponibles a mucha distancia de los dispositivos.

De ser así, pueden perderse oportunidades a corto plazo debido a los retrasos o a la espera de respuestas manuales y, al final, probablemente las decisiones deban tomarse según datos que solo estén disponibles en la capa que se considera “menos segura”.

No obstante, el software actual puede proporcionar mayores niveles de seguridad que, además, pueden ampliarse a medida que las capacidades tecnológicas y las amenazas vayan aumentando.

Aunque esta no sea una respuesta a la pregunta, sí puede considerar aumentar la seguridad al máximo en todos los niveles y, con una seguridad de varias capas, estar abierto al intercambio de datos y a aplicar las tecnologías seguras disponibles para proteger a los usuarios. 

Y, siempre que exista protección de seguridad en todas las capas de la Connected Enterprise, para diseñar su solución de análisis los productores deben tener en cuenta los estándares de seguridad y los niveles de implementación.

¿Cómo afecta al coste la ubicación de la solución de análisis?

El precio variará dependiendo de la capa de ejecución, de las diferencias en el coste del intercambio seguro de datos y de los requisitos de autentificación necesarios.

Los costes de asistencia, de producto y de ingeniería también dependerán de dónde se ejecute la aplicación.  Por ejemplo, con una plataforma en la nube, aparecerán costes recurrentes que serán los pagos al proveedor del servicio.

Sin embargo, esta elección también descargaría al equipo de IT local del trabajo de mantener ordenadores o dispositivos adicionales.  Por otra parte, este tipo de software, encargado de la gestión de dispositivos ha realizado grandes avances por lo que, con una plataforma en la nube, las actualizaciones que el hardware necesita también se desplegarían de forma más fácil. 

Por tanto, otro aspecto a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión es el coste necesario para alcanzar los resultados que desea.

En resumen, no hay una respuesta única para el lugar en el que debe ejecutar la solución de análisis.

Aunque la respuesta a estas tres preguntas está ayudando a muchos productores en la industria de procesos a llegar a una solución viable.


Michael Tay
Michael Tay
Advanced Analytics Product Manager, Rockwell Automation
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recomendado para usted