Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Funcionamiento de un Bugatti en sistema de control pequeño y asequible

Como consumidores, siempre queremos obtener el máximo valor por nuestro dinero, especialmente en aquellas compras grandes como automóviles, casas… y, bueno, nuestros sistemas de control.

Muchas veces, marcar el límite entre lo que “queremos” y lo que realmente “necesitamos” es un desafío.

En general, una misma cosa no sirve para todos, pero ¿es posible tenerlo todo: el mejor valor y el mejor funcionamiento en un sistema de control pequeño, asequible y escalable?

A pesar de que tener un Bugatti Veyron, uno de los automóviles más rápidos del mundo, puede estar en su lista de deseos, tal vez no pueda darse el lujo de comprarlo.

¿Qué sucedería si pudiera tener la velocidad y el funcionamiento de un Bugatti en un Honda Civic? ¿No sería genial tener la velocidad y el funcionamiento de un Bugatti sin el costo, en su sistema de control pequeño? Puede tenerlo.

Ahora puede obtener el mejor valor mediante el funcionamiento optimizado, la comunicación simplificada y la mayor capacidad de aplicaciones en sus controladores pequeños, al mismo tiempo que toma las decisiones más seguras y más inteligentes con respecto a la arquitectura general de su sistema a un costo asequible.

Además, necesita contar con una Connected Enterprise verdaderamente conectada, que aproveche la tecnología para recopilar y analizar datos y transformarlos en información práctica en tiempo real.

Los controladores de automatización programable nuevos y pequeños agregan más valor a Connected Enterprise y simplifican la comunicación entre el nivel de la empresa y el nivel de la máquina de su sistema. También ofrecen ejecución más rápida de tareas.

Esto agiliza el tiempo de desarrollo del sistema en su sistema de control al reducir los obstáculos de ancho de banda. Además, permite aumentar la capacidad y el rendimiento al mismo tiempo. Su sistema puede llegar hasta donde necesita ir de la manera más eficiente; en pocas palabras, lo ayuda a ser más productivo con colaboración e integración transparentes.

También necesita ver de inmediato cualquier problema antes de darse de bruces con él. En la parte frontal central puede consultar una pantalla incorporada con información inmediata sobre la comunicación y el estado del sistema, para brindarle una mayor seguridad de que el sistema se ejecuta adecuadamente.

Necesita un controlador pequeño que tenga la capacidad de admitir programación local, resolución de problemas y actualizaciones, de manera que pueda ser proactivo al cambiar la dirección para evitar problemas antes de que se presenten y manejar el sistema de control con los ojos bien abiertos. La visibilidad en todos los aspectos de su sistema de control le permite ser el impulsor más inteligente posible.

¿Y qué sucede con la seguridad? Sí, las trabas automáticas asegurarán su vehículo del ladrón tradicional, pero los nuevos avances en piratería han hecho que las medidas de seguridad de vanguardia sean una necesidad, y no un simple “deseo”.

De la misma manera que no dejaría las puertas abiertas con las llaves en el encendido, los nuevos controladores pequeños ofrecen varias medidas de seguridad para ayudarlo a asegurar y proteger su información por todos lados, tanto física como internamente. Funciones como el firmware de controlador con firma digital, la detección de cambios basada en controladores y el acceso basado en registros y roles proporcionan un sistema de seguridad con el que podrá estar más tranquilo.

Tener un sistema inteligente, productivo, seguro y, sobre todo, escalable es fundamental para llevarlo hacia donde quiere ir de la manera más eficiente, asequible y precisa.

Si es constructor de equipos o máquinas y desea obtener más información sobre una arquitectura de alto rendimiento dimensionada de acuerdo con sus necesidades específicas en un sistema de control pequeño, visite nuestro sitio web.


Dexter Chee Peng Leong
Dexter Chee Peng Leong
Product Manager, Rockwell Automation
Dexter Chee Peng Leong
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recomendado para usted