Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Haz realidad el Internet de las Cosas en la Empresa Conectada

Main Image

¿Están las plantas, los clientes y los proveedores preparados para el Internet de las Cosas?

La convergencia entre la tecnología de la información y la tecnología operacional y la proliferación de los dispositivos inteligentes auguran una revolución en la producción industrial a través de la interconexión omnipresente de redes Ethernet.

En la actualidad, muchas de estas “cosas” ya están operando en la planta de fabricación. Los procesadores habilitados para la Ethernet industrial conectan sin problemas equipos de automatización convencionales tales como módulos de E/S remotos, pantallas táctiles, instrumentos y variadores de frecuencia.

El gran crecimiento de los dispositivos Ethernet adoptados en otras disciplinas también está provocando una revolución en el panorama industrial. La interconexión entre dispositivos fuera de la planta, incluyendo dispositivos de estándar abierto habilitados para Ethernet como cámaras de video, lectores RFID, tabletas digitales y smartphones y los equipos de producción de la planta están ayudando a que los procesos operativos y de fabricación alcancen nuevas cotas de calidad, eficiencia y seguridad.

¿Pueden estas “cosas” comunicarse entre sí de forma automática usando solo el interface Ethernet industrial?

La respuesta es negativa, dado que la Empresa Conectada está más relacionada con la comunicación entre dispositivos, más que el simple hecho de que se reconozcan entre sí. Por consiguiente, es necesario que estos dispositivos compartan los mismos formatos de datos, sean compatibles con el protocolo de estándar abierto Ethernet y posean capacidades de almacenamiento y procesamiento. Además, se requiere que todos estos dispositivos trabajen conjuntamente con dispositivos inteligentes, que pueden servir como fuentes de información básica para suministrar datos básicos para los sistemas de producción y operación.

La capacidad de combinar software con hardware a través de Ethernet Industrial, las funciones de procesamiento, la capacidad de almacenamiento así como el aumento de ancho de banda disponible, todo ello permite que Rockwell Automation pueda convertir los datos subyacentes en información procesable, consiguiendo así un mayor rendimiento y conectividad, decisiones operativas más rápidas y precisas, mejora de la productividad y coste total de propiedad más bajo.

En consecuencia, si las webs están conectadas unas con otras, toda la cadena de producción será visible, lo que no solo ayudará a mejorar significativamente la gestión de la calidad y la asignación de los materiales, sino que te mantendrá totalmente informado de las necesidades del cliente, ayudando a gestionar la producción con más flexibilidad y precisión.

Por ejemplo, que pasaría sí:

  • ¿Pudieras acceder a pronósticos junto con los diagnósticos, sabiendo no solo lo que está sucediendo en tu planta, sino también los posibles problemas?
  • ¿Expertos externos pudiesen ayudar a reducir el impacto de una fuerza laboral que envejece analizando el flujo de datos multimedia, incluyendo mensajería instantánea, voz o video?
  • ¿Cada dispositivo digital portátil de la operación pudiese informar del estado de cada dispositivo fijo, dando al personal acceso móvil a la información fiable en tiempo real?
  • ¿Sensores pudiesen ayudarte a localizar a cada uno de los empleados de la organización, asegurando que todo el mundo abandone las instalaciones de la empresa en caso de incendio?
  • ¿Tuvieses una solución de seguridad generalizada en el sistema que permitiese a un sensor conectarse a una red industrial de forma tan segura como lo hace un ordenador personal en la oficina?

Las funcionalidades mencionadas con anterioridad, basadas en tecnología IP, pueden ayudarte a lograr una gran interoperabilidad, estabilidad, mayor seguridad, así como una mejora de la productividad y de la calidad a través de la interconexión de estos dispositivos inteligentes.

Sin embargo, tal vez uno de los mayores valores de la empresa conectada sea la capacidad de aumentar la cantidad de información contextualizada y el nivel de comunicación asociado a los procesos de producción, lo que permite una mayor agilidad e innovación.

Los operadores industriales que están preparando respuestas estratégicas a las tendencias actuales pueden usar la poderosa visión del negocio adquirida a través de una empresa conectada como fuente de innovación, permitiéndoles diferenciarse competitivamente mediante la creación de nuevos modelos de mercado.


Zhanping Wang
Zhanping Wang
Marketing Program Manager IA Lead, Rockwell Automation
Zhanping Wang
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recomendado para usted