Loading

Frühbucher-Rabatt

Früh buchen und sparen!

Finden Sie hier alle wichtigen Informationen rundum den sogenannten Frühbucher-Rabatt:

Sie können bei der frühzeitigen Buchung von Standard-Schulung Geld sparen:

Bei einer Buchung (Eingang der Bestellung) 6 Wochen vor Trainingsbeginn gewähren wir einen Rabatt von 3% auf den Standard-Kurspreis. Bei einer Buchung (Eingang der Bestellung) von 12 Wochen im Voraus (oder früher) gewähren wir sogar einen Rabatt von 5% auf den Standard-Kurspreis.

Ausgeschlossen von dieser Regelung sind kundenspezifische Schulungen. Der Frühbucherrabatt ist nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen (z. B. geförderte Weiterbildung, AZWV) kombinierbar.

Wie können wir Ihnen helfen?

Sie haben eine Frage zum Thema Schulungen? Bitte fordern Sie einen Rückruf an.