IO 链路技术

IO 链路技术是世界范围的开放标准协议,通过将启用了 IO 链路的设备接入 IO 链路主模块将传感器集成到我们的互联企业。您可以通过多种方式将数据直接从传感器传输到控制系统。可以使用 IO 链路的传感器非常灵活,通过向控制器提供诊断信息使得机器可以更有效地进行操作。除产品检测外,传感器还提供详细准确的机器状况信息以延长正常运行时间并提高生产率。

支持 IO-Link 的传感器提供只能通过 IO-Link 主站模块访问的高级功能和诊断功能。这些传感器在没有接入支持 IO-Link 的控制系统时和标准传感器的功能相似,所以,您可以预备这些传感器以用于标准 I/O (SIO) 应用和 IO-Link 应用,从而简化选型流程并降低库存成本。

IO-Link 技术的优点如下:

  • 更低的库存和运行成本
  • 延长正常运行时间/提高生产效率
  • 设计简单,易于安装、设置和维护
  • 更强的灵活性和可扩展性

产品

出版物

视频

配置工具