Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo mundial de padrão aberto que integra sensores em nossa Connected Enterprise conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. É possível fornecer dados do sensor diretamente para um sistema de controle com muita eficiência. A flexibilidade dos sensores habilitados para IO-Link permite às máquinas operar com mais eficiência fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção do produto, os sensores fornecem um status detalhado e preciso da integridade da máquina para aprimorar a disponibilidade e aumentar a produtividade.

Sensores compatíveis com IO-Link oferecem diagnóstico e recursos avançados que só podem ser acessados via um módulo mestre IO-Link. Esses sensores atuam como sensores padrão quando não estão ligados a um sistema de controle compatível com IO-Link, o que permite a você armazenar os mesmos sensores para aplicações de E/S padrão (SIO) e de IO-Link, simplificando o processo de seleção e reduzindo os custos de estoque.

Os benefícios da tecnologia IO-Link incluem:

  • Estoque e custos de operação reduzidos
  • Maior disponibilidade e produtividade
  • Projeto, instalação, ajustes e manutenção simplificados
  • Maior flexibilidade e expansibilidade

Produtos

Publicações

  • Folheto de sensores inteligentes com IO-Link: CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZC, ZH
  • Folheto de cenários de aplicação de sensores inteligentes: EN

Vídeos