Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link. Puede entregar datos desde el sensor directamente al sistema de control de una forma eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de forma más eficiente proporcionando diagnósticos al controlador. Además de la detección de producto, los sensores proporcionan un indicador de diagnóstico preciso y detallado de la máquina, a fin de mejorar el tiempo productivo y aumentar la productividad.

Los sensores habilitados para IO-Link ofrecen funciones y diagnóstico de avanzada a los cuales solo se puede acceder mediante un módulo maestro con IO-Link. Estos sensores actúan como sensores estándar cuando no tienen interface con un sistema de control habilitado para IO-Link, de forma que puede almacenar los mismos sensores para aplicaciones de E/S estándar (SIO) y aplicaciones de IO-Link, lo que simplifica el proceso de selección y reduce los costos de almacenamiento.

Los beneficios de la tecnología IO-Link incluyen:

  • Inventario reducido y menores costos de operación
  • Aumento del tiempo productivo y de la productividad
  • Diseño, instalación, configuración y mantenimiento simplificados
  • Flexibilidad y capacidad de escalado mejoradas

Productos

Publicaciones

  • Folleto de los sensores inteligentes con IO-Link: CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZC, ZH
  • Folleto de los escenarios de aplicación de los sensores inteligentes: EN

Videos

Herramientas de configuración