SMC-50 软启动器
SMC™-50 软启动器适用电流范围为 108...480 A。我们的 SMC-50 全固态软启动器适用电流范围为 90...520 A。此款软启动器凭借高级监控和保护功能、卓越通信能力以及节能模式,可以提高效率和减少停机时间。
SMC™-50 软启动器适用电流范围为 108...480 A。我们的 SMC-50 全固态软启动器适用电流范围为 90...520 A。此款软启动器凭借高级监控和保护功能、卓越通信能力以及节能模式,可以提高效率和减少停机时间。
我们的 SMC™ Flex 软启动器的电流范围为 5…1250 A。他们具有整体旁路和 通信灵活的特点,同时具有先进的性能、诊断和保护功能。
我们的 SMC™-3 软启动器适用 3…480 A 的电流范围。其主要特点是结构紧凑,而且一个经济实用的套件即可实现真正的三相控制。它们包含过载保护、整体旁路以及电机和系统诊断。
我们的 Bulletin 154 STC™ 启动转矩控制器为小马力单相和三相鼠笼式感应电机提供经济实用的软启动解决方案。我们的启动转矩控制器通过在启动时限制电压来帮助减小电机线路和系统上的机械和电气应力。这可以避免在完成全压线路时(例如在基本电机控制接触器闭合时)出现过转矩和过电流情况。