标准动态测量模块
Bulletin 1440 XM® 124 标准动态测量模块监控旋转设备中的轴、外壳或基座振动。
Bulletin 1440 XM® 124 标准动态测量模块监控旋转设备中的轴、外壳或基座振动。
我们的 Bulletin 1440 XM® 441 和 442 继电器模块解决方案可在测量模块的单个板载继电器之外提供所需的其他继电器。
Bulletin 1440 XM® 220 双通道转速模块接受来自标准转速计的输入。这些模块在双通道、单冗余通道或反向旋转模式下运行,控制传感器计算转速、加速度和峰值测量值的方式。它们可独立运行,也可在 DeviceNet™ 网络上运行以向其他 XM 模块、可编程控制器、分布式控制系统和状态监测系统提供实时数据和状态信息。
用于 ControlNet™ 网络的 Bulletin 1440 XM® 动态测量模块监控旋转设备上的振动、压力和应变。这些模块可与通过 1440 ControlNet™ 适配器连接的 ControlLogix® 控制器进行集成。